DOCA0098PT-08

Atualizar o firmware

Pode atualizar o Com’X utilizando firmware seguro através da página Web ou da porta USB na parte frontal do Com’X.

Para obter a atualização do firmware mais recente, visite www.schneider-electric.com, na página Com’X, ou contacte o representante local de vendas.

As atualizações do firmware só podem ser bem-sucedidas se a data e a hora do Com’X estiverem corretamente configuradas.

**

Antes de começar

  • Deve guardar uma configuração de cópia de segurança antes e depois de cada atualização de firmware.
    **
  • Emitir manualmente quaisquer dados registados em Comissionamento > Publicação > Publicação manual.
** (see Configuring Date and Time) (see Save the Configuration)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?