DOCA0098PT-08

Carregar um ficheiro de configuração duplicado de outro Com’X

Pode guardar um ficheiro de configuração de um Com’X para carregar noutro Com’X.

Pode carregar um ficheiro de configuração duplicado das maneiras seguintes: 

  • com um ficheiro local
  • com uma pen USB

Não é possível carregar remotamente o ficheiro de configuração a partir de outro Com’X através de DSP.

** Uploading a Duplicate Configuration with a Local FileUploading a Duplicate Configuration with a USB Key
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?