DOCA0098PT-08

Dashboards

Existem dois tipos de painéis:  Energia e Tendências do histórico.

Os dashboards Energia mostram as informações do consumo de energia adicionadas ao longo do tempo. Tendências do histórico apresenta cada ponto de dados recolhido para os dispositivos/tópicos e linha cronológica escolhidos.

O Com'X suporta os quatro períodos nos dashboards de energia descritos abaixo.

Período Descrição
Dia a dia Por predefinição, mostra o dia anterior até ao dia atual por horas.
Semana a semana Por predefinição, mostra a semana anterior até à semana atual por dias.
De 4 em 4 semanas

Por predefinição, mostra o período de quatro semanas anterior até ao período de quatro semanas atual.

Os meses estão alinhados por dia da semana e não por dia do mês.

Ano a ano Por predefinição, mostra o calendário do ano anterior até ao calendário do ano atual por meses.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?