DOCA0098PT-08

Exportação de dados do histórico

Exportar dados do histórico permite-lhe definir os tópicos do dispositivo para transferir e exportar um ficheiro .csv para cada dispositivo.

O formato de registo de dados do histórico e o formato de nomenclatura de ficheiros é o mesmo de uma publicação de Exportação de CSV.

Os tópicos disponíveis incluem apenas tópicos configurados para registo.

** (See File Format of CSV Export).(see Selecting Measurements to Log or Publish)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?