DOCA0098PT-08

Vista de resumo do dispositivo

A Vista de resumo do dispositivo fornece resumos de um ou mais dispositivos selecionados.

A lista abaixo mostra as medições apresentadas em cada resumo.

Resumo Medição
Circuito
  • Valor médio da corrente eficaz (A)
  • Potência ativa (kW)
  • Fator de potência
  • Estado do disjuntor
Corrente de carga Corrente eficaz por fase (A)
Valor médio da corrente Valor médio da corrente eficaz por fase (A)
Potência
  • Valor médio atual (kW)
  • Valor médio no pico (kW)
  • Data e hora da gravação
Energia fornecida
  • Energia ativa fornecida (kWh)
  • Energia reativa fornecida (kVARh)
  • Energia ativa total (kWh)
  • Energia reativa total (kVARh)
Energia recebida
  • Energia ativa recebida (kWh)
  • Energia reativa recebida (kVARh)
  • Energia ativa total (kWh)
  • Energia reativa total (kVARh)
Qualidade da potência
  • Fator de potência total
  • Frequência (Hz)
  • THDVLL (V)
  • THDVLN (V)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?