DOCA0098PT-08

Vista de dispositivo único

A Vista de dispositivo único mostra as informações relativas ao dispositivo selecionado indicadas abaixo.
Menu Descrição
Área monitorizada Parâmetros que descrevem a localização e a utilização do dispositivo, como definido em Propriedades comuns
Medidores

Vista analógica das leituras do dispositivo.

As opções são Corrente de carga (A), Potência, Tensão LL e Tensão LN.

Básica As leituras mais comuns para o dispositivo selecionado.
Energia Vista da tabela dos dados de energia.
Consumo Vista da tabela dos dados de valor médio de potência.
Qualidade da potência Vista da tabela dos dados da qualidade da potência.
** Common Properties
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?