Avisos
FCC
Este equipamento foi testado e mostrou respeitar os limites para dispositivos digitais de Classe B, em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma proteção adequada contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se o equipamento provocar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar anular as interferências tomando uma ou mais das medidas indicadas a seguir:
-
Reorientar ou mudar a posição da antena de receção.
-
Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
-
Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
-
Consultar o distribuidor ou pedir ajuda a um técnico de rádio e televisão com experiência.
O utilizador é advertido para o facto de que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Schneider Electric podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.
Este equipamento digital está em conformidade com a norma CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).