DOCA0098PT-08

Eventos personalizados

Os Eventos personalizados permitem que defina condições de evento para qualquer dispositivo utilizando o criador de eventos com arrastar e largar.

Um evento consiste nos seguintes elementos de bloco, encontrados no menu do criador de eventos.

Elemento de bloco Descrição
Evento Bloco de contentor para condições de eventos, ações e campo do nível de gravidade.
Condições de evento
  • Limiar: define um valor de limiar pelo qual um evento ocorre.
  • Intensidade/Descanso: define o valor pelo qual um evento ocorre (intensidade) e o valor pelo qual o evento deixa de estar ativo (descanso). Utilize este tipo para evitar eventos problemáticos.
  • Booleano: crie um evento quando um valor do tópico Booleano alterar, é Verdadeiro ou Falso, por exemplo, quando o estado de abertura do disjuntor é Verdadeiro.
  • E: permite-lhe combinar até três condições para um evento.
Dispositivos

Selecione o dispositivo e o tópico que acionam um evento. Por exemplo, receba uma notificação quando a temperatura numa Sonda de temperatura Pt100 exceder os 26 °C.

O dispositivo deve estar ligado ao Com’X em Definições do dispositivo.

Valor
  • Valor de limiar para o tópico selecionado.
  • Contacto para envio de e-mail no evento.
Ações
  • Enviar E-mail: o Com'X encaminha um e-mail para o destinatário especificado quando as condições de evento forem cumpridas.
  • Enviar paraEcoStruxure™ Facility Expert: pode introduzir texto no bloco Ação, por exemplo, a descrição do evento. Recomenda-se utilizar o mesmo texto ou semelhante ao campo Nome do evento no Com'X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?