DOCA0098PT-08

Aspetos gerais das definições

Esta secção descreve como configurar as definições gerais do Com’X.
rephrase as not a chapter lead in in future
ATENÇÃO
RESULTADOS DE DADOS IMPRECISOS
Não configure incorretamente o software, pois isso pode resultar em relatórios e/ou relatórios de dados imprecisos.
A não observância destas instruções pode provocar a morte, lesões graves, danos no equipamento ou perda irreversível de dados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?