DOCA0098PT-08

Publicação

Utilize o separador secundário Publicação para selecionar a plataforma para a qual são enviados os dados registados.

O Com'X pode publicar dados em três plataformas diferentes da Schneider Electric (servidores de bases de dados):

  • Energy Operation
  • Digital Service Platform (DSP)
  • Exportação CSV

O Com'X exporta os dados no formato de ficheiro correto, de acordo com a plataforma selecionada. Depois, os dados podem ser analisados pelo serviço que subscreveu.

A subscrição de Energy Operation ou DSP tem de ser acordada com um representante da Schneider Electric antes de configurar a Plataforma de destino do Com'X.

Para publicar em DSP, deve ativar os Serviços da Schneider Electric em Definições > Definições gerais > Definições da Schneider Electric.

Com a Exportação CSV, o Com'X exporta dados para o seu próprio servidor de base de dados num ficheiro .csv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?