DOCA0098PT-08

Acesso à rede a montante

Na Gestão da firewall, pode ativar o acesso à rede a montante.

Isto permite que dispositivos de receção de dados acedam a servidores (como DNS, SNTP e SMTP) na rede a montante.

A tabela abaixo descreve a interface a jusante (onde a mensagem teve origem) e a interface a montante na qual a mensagem será encaminhada, com base na sua seleção de rede.

Opção de rede Jusante (de) Montante (para)
Apenas GPRS/3G Porta Ethernet 2 GPRS/3G
GPRS/3G e rede comutada — — — —
Apenas Wi-Fi Porta Ethernet 2 Wi-Fi
Wi-Fi e rede comutada — — — —
2 portas comutadas (1 endereço IP para ambas) Acesso à rede a montante não disponível
2 portas separadas (1 endereço IP para cada) Porta Ethernet 2 Porta Ethernet 1

Por exemplo, com o Com'X configurado para utilizar duas portas Ethernet separadas, um IFE ligado a jusante na Porta Ethernet 2 do Com'X pode enviar e-mails para EcoStruxure™ Facility Expert através da porta Ethernet 1.

O acesso à rede a montante está desativado por predefinição. Quando ativado, o acesso adapta-se à configuração de rede nas Definições de rede.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?