DOCA0098PT-08

Gestão de utilizadores

A Gestão de utilizadores permite criar grupos de utilizadores com permissões configuráveis para funções do Com’X.

Depois pode criar contas de utilizador individuais e atribuir cada utilizador a um grupo, com base nas permissões desejadas.

Só um administrador pode adicionar, modificar ou remover utilizadores e grupos.

** See Group Settings to configure user groups. See Users to add users.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?