DOCA0098PT-08

Utilizadores

Existem dois utilizadores predefinidos: administrador e convidado. Um administrador pode criar utilizadores adicionais e atribuir permissões.

A tabela abaixo mostra as credenciais de início de sessão para os utilizadores.

Nome de utilizador Palavra-passe Grupo de utilizador
admin

Predefinição: admin

Quando o utilizador inicia a sessão pela primeira vez, é-lhe pedido que altere a palavra-passe.

administrador
convidado

Predefinição: convidado

A palavra-passe de convidado não pode ser modificada.

guest
Definido pelo utilizador Um administrador atribui uma palavra-passe inicial. O utilizador tem de alterar a palavra-passe depois de iniciar a sessão. Definido pelo utilizador

A interface para adicionar, modificar ou eliminar um utilizador é apresentada abaixo.

  1. Utilizadores: Lista de utilizadores do Com'X. O formato para os utilizadores é ID de início de sessão (Nome próprio Apelido).

  2. Informações de início de sessão:

    • O ID de início de sessão é o identificador único da conta.
    • Grupo determina as permissões que quer que o utilizador tenha.
    • Um administrador atribui uma palavra-passe inicial.
  3. Informações do utilizador: Incluem o nome próprio, o apelido e o endereço de e-mail (opcional) do utilizador.

** Related link: (see Group Settings).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?