DOCA0098PT-08

Browsers suportados

Pode aceder ao servidor de energia com uma variedade de browsers.
Browser Versão do browser
Microsoft Edge 42.0 e superior
Internet Explorer IE9 e superior
Firefox 20.0 e superior
Chrome 24.0 e superior

Browsers recomendados

É recomendado utilizar Chrome para PC.

Para os tablets recomenda-se os seguintes browsers:

Sistema operativo Browser
Windows 10
  • Microsoft Edge
Windows 8
  • Internet Explorer
  • Firefox
iOS
  • Chrome
  • Safari
Android
  • Chrome
  • Browser Android

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?