DOCA0098PT-08

Lista de verificação antes de sair das instalações do cliente

Schneider Electric recomenda a utilização desta lista de verificação antes de sair das instalações do cliente.

Esta lista não é exaustiva.

Ponto a verificar Verificado Comentários
O registo está ativado na faixa.    
A publicação está ativada na faixa (se aplicável).    
Todos os contadores mostram os valores relevantes nos separadores Tabela de medições e Dados em tempo real.    
Cada sensor analógico apresenta valores relevantes na Tabela de medições.    
Não há ícones de notas na Tabela de medições.    
Nas ligações Ethernet o LED eth1 e/ou eth2 está a piscar.    
Nas ligações GPRS ou 3G, a ligação sem fios tem um nível de receção de, pelo menos, 2/4.    
Nas ligações GPRS ou 3G, verifique o LED e o estado geral.    
Nas ligações Wi-Fi, a ligação sem fios tem um bom nível de receção.    
Nas ligações Wi-Fi, verifique o LED e o estado geral.    
A última publicação na plataforma tem de ser bem sucedida (se aplicável).    

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?