Interface de comissionamento
A tabela abaixo mostra os campos de comissionamento:
Campo | Descrição |
---|---|
Notas |
Mostra o estado do processo de configuração. Se faltar algum campo ou parâmetro obrigatório, aparece uma ligação para o separador correspondente. Clique na ligação para ser redirecionado para o separador. |
Registo de dados |
Mostra um botão para iniciar o registo de dados. O botão está desativado se:
|
Topologia(1) |
Envia a arquitetura de medição para Energy Operation. Esta ação cria a hierarquia de medição em Energy Operation. Esta opção só está disponível se tiver selecionado Energy Operation como plataforma de publicação. Se não
enviar a topologia para Energy Operation, todas as medições aparecerão no local denominado |
Publicação |
Permite-lhe exportar manualmente os dados registados para a plataforma alojada. . |
Consola de estado |
Mostra os passos sucessivos, com o respetivo estado, quando a publicação é ativada: desde a construção do ficheiro de dados até à entrega do ficheiro no servidor da base de dados. Se ocorrer um erro durante a publicação, consulte os registos de manutenção. |
(1) Se alterar a topologia do Com’X ou alterar a configuração do Com’X adicionando alguns contadores ou valores de medição depois da primeira publicação, não utilize o botão Enviar a topologia completa. Contacte a assistência técnica local da Schneider Electric. |