DOCA0098PT-08

Definições GPRS/3G

O acesso móvel pode ser adicionado ao Com’X instalando um modem por baixo da tampa.

A tabela abaixo mostra as definições de GPRS/3G:

Apenas GPRS/3G GPRS/3G e 2 portas Ethernet comutadas (1 endereço IP para ambas as portas)

As opções de rede móvel dependem do modem que está ligado.

As transmissões GPRS/3G/4G e sem fios são sensíveis às condições ambientais do local, como o tempo, disponibilidade de rede e outros dispositivos GPRS/3G/4G. No caso de um desempenho fraco os custos de conectividade podem aumentar.

Modems 3G

Os seguintes modems 3G foram testados e são compatíveis com o Com'X. Para cada modem, consulte a documentação do fabricante para especificações técnicas e instruções detalhadas sobre a instalação.

Fabricante/Modelo Antena Notas
MultiTech (rCell) Externo
  • Recomendado
  • Ligado através de um cabo Ethernet.
  • Este modem deve ser montado na caixa. Consulte as instruções de instalação do fabricante.
Routers Digi Externo
  • Recomendado
  • Ligado através de um cabo Ethernet.
  • Este modem deve ser montado na caixa. Consulte as instruções de instalação do fabricante.
MOXA (OnCell) Externo
  • Recomendado
  • Ligado através de um cabo Ethernet.
  • Este modem deve ser montado na caixa. Consulte as instruções de instalação do fabricante.
eTIC Externo
  • Recomendado
  • Ligado através de um cabo Ethernet.
  • Este modem deve ser montado na caixa. Consulte as instruções de instalação do fabricante.
** (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS-SIM Card) (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?