DOCA0098PT-08

Definições da porta de série Modbus

O Com’X é o dispositivo principal da linha de série Modbus. Todos os outros dispositivos ligados a esta linha de série têm de ser configurados como Modbus subordinados.

As definições do dispositivo subordinado, como Velocidade de transmissão, Paridade e Número de bits de paragem têm de coincidir com as do Com’X. Estas definições são definidas utilizando o visor frontal de cada dispositivo.

A tabela abaixo descreve as definições da porta de série Modbus:

Campo Descrição Opções
Velocidade de transmissão Define a velocidade da linha de série.

Pode selecionar 1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200 bauds.(1)

A definição de fábrica é 19200 para coincidir com os valores do equipamento Schneider Electric. A maioria do equipamento Modbus de terceiros é compatível com esta velocidade de transmissão.

Paridade Define o bit de paridade dos bytes transmitidos.
  • ímpar (2)
  • par
  • nenhum

A definição de fábrica é par para coincidir com os valores do equipamento Schneider Electric. A maioria do equipamento Modbus de terceiros é compatível com esta definição de paridade.

Número de bits de paragem Define o número de bits de paragem transmitido entre 2 bytes.

1 ou 2

A definição de fábrica é 1 para coincidir com os valores do equipamento Schneider Electric. A maioria do equipamento Modbus de terceiros é compatível com este número de bits de paragem.

Tempo excedido Define o tempo que o Com’X tem de esperar antes de gerar um erro relativo a um pedido Modbus sem resposta.

100 a 10000 ms

A definição de fábrica é 1000 ms para coincidir com os valores do equipamento Schneider Electric.

Resistência do terminador Tem um valor de 120 Ω.

Sim ou Não

A resistência do terminador tem de ser ativada se o Com’X estiver localizado no fim do bus Modbus. O não cumprimento desta regra pode provocar uma interrupção na comunicação.

Polarização da linha de série Tem um valor de 510 Ω.

Sim ou Não

É recomendável que o dispositivo principal polarize a linha. Nenhum outro dispositivo subordinado tem de ser compatível com as resistências de polarização da linha de série ou de ativar as resistências de polarização da linha de série.

(1) Uma velocidade de transmissão elevada reduz o tempo de resposta mas pode ser mais sensível a interferências. No caso de haver interferências, verifique a impedância da linha de série antes de diminuir a velocidade de transmissão.

(2) As definições par e ímpar ativam uma verificação de integridade dos bytes que pode detetar um erro de transmissão ao nível de bytes. A este nível, não há qualquer vantagem em utilizar esta verificação: O protocolo Modbus oferece uma verificação CRC que mantém a integridade de todo o pacote Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?