DOCA0098PT-08

Opções de configuração da rede

O Com’X tem duas portas Ethernet, assim como um compartimento para um módulo GPRS ou uma porta USB para modem 3G.

A tabela abaixo mostra as opções de configuração de rede do Com’X:

Opções Porta
Porta Ethernet 1 Porta Ethernet 2 Wi-Fi GPRS/3G
Apenas GPRS/3G Configuração e aquisição de dados(1) Configuração(1) e aquisição de dados Configuração(2) Publicação de dados
GPRS/3G e rede comutada Configuração e aquisição de dados Configuração(2) Publicação de dados
Apenas Wi-Fi Configuração e aquisição de dados(1) Configuração(1) e aquisição de dados Configuração, aquisição de dados e publicação
Wi-Fi e rede comutada Configuração e aquisição de dados Configuração, aquisição de dados e publicação
2 portas comutadas (1 endereço IP para ambas) Configuração, aquisição de dados e publicação Configuração(2)
2 portas separadas (1 endereço IP para cada) Configuração e publicação de dados Configuração e aquisição de dados Configuração(2)

(1) Utilização preferida para esta porta.

(2) Disponível apenas no modo Ponto de acesso Wi-Fi.

NOTA: É recomendado utilizar um router móvel externo em vez das configurações mencionadas.

Com um modem GPRS ou 3G

O modem GPRS ou 3G é utilizado para publicar dados.

Se quiser utilizar a Ethernet para a aquisição de dados, configure o Com’X como GPRS/3G e rede comutada. Caso contrário, configure o Com’X como Apenas GPRS/3G.

Se o Com’X estiver configurado como Apenas GPRS/3G, a Porta Ethernet 2 atua como servidor DHCP. Este modo permite ligar um PC para configuração.

NOTA: É recomendado utilizar um router móvel externo em vez das configurações mencionadas.

Se estiver instalado um módulo Wi-Fi, pode utilizá-lo para estabelecer uma ligação a um PC, tablet ou smartphone para configurar o sistema.

Com uma pen Wi-Fi

Pode utilizar uma pen Wi-Fi para publicar os dados. Se quiser utilizar a Ethernet para a aquisição de dados, configure o Com’X como Wi-Fi e rede comutada. Caso contrário, configure o Com’X como apenas Wi-Fi.

Ethernet com fios

Se o Com’X não utilizar um modem GPRS/3G ou um módulo Wi-Fi para a publicação de dados, pode configurar as duas portas Ethernet separadamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?