DOCA0098PT-08

Definições Wi-Fi

A tabela abaixo mostra as definições Wi-Fi:

Apenas Wi-Fi Wi-Fi e 2 portas Ethernet comutadas (1 endereço IP para ambas as portas)

Utilize qualquer porta USB para acesso temporário, por exemplo, para configurar o Com’X.

Para utilização permanente, tem de instalar a pen USB Wi-Fi fora da caixa por razões de EMC. Schneider Electric fornece acessórios para a montagem da pen Wi-Fi fora da caixa.

AVISO
Operação não adequada ao equipamento
Não instale a pen Wi-Fi dentro de uma caixa metálica.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

O Com’X não permite ligações Ponto-a-Ponto com outros dispositivos de campo Wi-Fi. O tráfego Wi-Fi é controlado pela infraestrutura de Wi-Fi existente no local.

**See Wifi Access Point Settingsfor more information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?