Contadores de impulsos integrado
Propriedades de medição
A tabela abaixo descreve as propriedades de medição de um contador de impulsos incorporado da Schneider Electric:
| Campo | Descrição | Comentário |
|---|---|---|
| Ligado a | Mostra o dispositivo a montante e o número da entrada digital a que o dispositivo está ligado. O número da entrada digital pode ser alterado. Só aparecem na lista as entradas digitais disponíveis do dispositivo a montante. | Pode desligar o dispositivo selecionando Não existe qualquer dispositivo ligado na lista de dispositivos a montante. Nesta lista, não é possível mudar de um dispositivo a montante para outro. |
| Peso do impulso | Sempre que recebe um impulso, o contador de energia ativa aumenta segundo este valor. A lista restringe-se aos valores que correspondem ao tipo de contador selecionado. | Se houver apenas 1 peso de impulso possível, por exemplo com um contador iEM2000T, o valor não pode ser alterado (1) |
| Desvio | Define um desvio para a energia ativa. O valor pode ser positivo ou negativo. | Permite iniciar o contador com o valor que se pode ler no visor do contador. |
| Intervalo superior | Define quando um contador de energia ativa volta a zero. | O contador volta a zero quando atinge o valor introduzido. |
| (1) Consulte a documentação do contador de impulsos específico para obter mais informações. | ||
Tabela de medições
A potência ativa é calculada em função da frequência dos impulsos recebidos.