DOCA0098PT-08

Estado do dispositivo Modbus detetado

Os dispositivos detetados podem ter diferentes estados.
Mensagem Descrição
OK O dispositivo foi detetado e é compatível com o Com’X.
O dispositivo já está ligado O dispositivo foi detetado numa Deteção do Modbus anterior ou através de uma introdução manual. É compatível com o Com’X.
Dispositivo desconhecido O dispositivo foi detetado, mas não é compatível com o Com’X. Isto acontece se se tratar de um dispositivo personalizado e não tiver sido criado nenhum modelo na Biblioteca Personalizada.
Não foi detetado qualquer dispositivo Não há nenhum dispositivo ligado a este endereço Modbus (ID de subordinado).
Refer to Modifying a Device to change the device settings.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?