DOCA0098PT-08

Definições de fábrica da tabela de medições do dispositivo

Algumas medições são selecionadas por predefinição na tabela de medições do dispositivo.
Tipo de dispositivo Medição
Contador de impulsos
  • Índice
Contactor/Relé de impulsos
  • Estado
  • Horas de funcionamento
Contador de consumo elétrico
  • Energia ativa
  • Energia reativa
Contador de potência
  • Energia ativa
  • Energia reativa
Detetor de temperatura de resistência (RTD) Temperatura
Sensores analógicos de 0–10 V/4–20 mA Valor analógico
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?