Estatísticas do Modbus
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| RS485 | |
| Mensagens recebidas | Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem. |
| Mensagens transmitidas | Um contador que aumenta sempre que é enviada uma mensagem. |
| Tempos limite de mensagem | Um contador que aumenta sempre que uma mensagem de pedido é enviada sem receber a mensagem de resposta correspondente dentro do tempo permitido. Os tempos excedidos são normalmente resultado de erros de configuração ou de um dispositivo que não responde. |
| Erros de CRC | Um contador que aumenta sempre que é recebido um pacote com uma soma de verificação/CRC que não coincide com a calculada. |
| Erros de protocolo | Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem incorretamente formada. |
| Exceções recebidas | Um contador que aumenta sempre que é recebida uma exceção. |
| Detalhes do dispositivo | Uma tabela detalhada que fornece estatísticas por dispositivo. Clique na ligação para abrir a tabela numa janela nova. |
| Servidor TCP/IP | |
| Mensagens recebidas | Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem. |
| Mensagens transmitidas | Um contador que aumenta sempre que é enviada uma mensagem. |
| Erros de protocolo | Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem incorretamente formada. |
| Ligações ativas | Um valor de estado que representa o número de ligações (internas e externas) que estão ativas no momento em que a página de diagnóstico é atualizada. Clique na ligação para abrir uma caixa de diálogo com uma lista de todas as ligações de cliente externas ativas. |
| Ligações acumuladas |
Um contador que aumenta sempre que é estabelecida uma ligação (interna ou externa) ao Com’X. |
| Máximo de ligações | Um valor de estado que representa o número máximo de ligações que foram feitas desde que foi ligado o Modbus. |
| Cliente TCP/IP | |
| Mensagens recebidas | Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem. |
| Mensagens transmitidas | Um contador que aumenta sempre que é enviada uma mensagem. |
| Tempos limite de mensagem | Um contador que aumenta sempre que uma mensagem de pedido é enviada sem receber a mensagem de resposta correspondente dentro do tempo permitido. Os tempos excedidos são normalmente resultado de erros de configuração ou de um dispositivo que não responde. |
| Tempos limite de ligação | Um contador que aumenta sempre que o dispositivo excede o tempo limite num pedido de ligação. |
| Erros de protocolo | Um contador que aumenta sempre que é recebida uma mensagem incorretamente formada. |
| Exceções recebidas | Um contador que aumenta sempre que é recebida uma exceção. |
| Detalhes do dispositivo | Uma tabela detalhada que fornece estatísticas por dispositivo. Clique na ligação para abrir a tabela numa janela nova. |