DOCA0098PT-08

Estatísticas de rede

O seu dispositivo fornece estatísticas de rede.
Parâmetro Descrição
Ethernet
Velocidade

Uma cadeia de estado que representa a definição de velocidade que está a ser utilizada para comunicar com o parceiro de ligação.

Opções: 10 Mbps ou 100 Mbps

Duplex

Uma cadeia de estado que representa a definição duplex.

Opções: Full-Duplex ou Half-Duplex

Colisões Um contador que aumenta sempre que um pacote é retransmitido devido à deteção de uma colisão.
Erros de CRC Um contador que aumenta sempre que é recebido um pacote com uma soma de verificação/CRC que não coincide com a calculada.
Erros de pacote Um contador que aumenta sempre que é detetado um erro de pacote de receção.
Pacotes recebidos OK Um contador que aumenta sempre que a receção de um pacote é bem sucedida.
Pacotes de receção ignorados Um contador que aumenta sempre que um pacote de receção é ignorado.
Erros de receção Um contador que aumenta sempre que um pacote é recebido com um erro de receção.
Pacotes transmitidos OK Um contador que aumenta sempre que a transmissão de um pacote é bem sucedida.
Pacotes de transmissão ignorados Um contador que aumenta sempre que um pacote de transmissão é ignorado.
Erros de transmissão Um contador que aumenta sempre que um pacote de transmissão sofre um erro de transmissão.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?