Ler registos do dispositivo
Apresentam-se abaixo as definições Ler registos do dispositivo.
Definição | Descrição | Opções |
---|---|---|
Nome do dispositivo | Seleciona um dispositivo para leitura na lista dos dispositivos adicionados anteriormente. Pode ler um dispositivo que não esteja definido na lista de dispositivos introduzindo a respetiva ID local. | — |
ID local | O endereço (ID local) do dispositivo que vai ser lido. |
1-255 Predefinição: 1 |
Registo inicial | O primeiro registo a ler. | Predefinição: 1000 |
Número de registos | O número de registos a ler. |
1-125 Predefinição: 10 |
Registo | Uma coluna que mostra o número de registos. | — |
Valor |
Uma coluna que mostra os dados guardados para cada registo. Os valores obtidos dependem do dispositivo ligado ao Com'X. Consulte a documentação do dispositivo ligado para obter mais informações sobre os valores dos registos guardados. |
— |
Tipo de dados | Menu para selecionar o tipo de dados dos registos e o formato (decimal, hexadecimal, binário ou ASCII) em que os quer receber. |
Registos de suspensão, Registos de entrada, Bobinas de saída, Bobinas de entrada ou ID de dispositivo Predefinição: Registos de suspensão. |