Funcionalidades da interface do utilizador
| Separador principal | Separador secundário | Descrição |
|---|---|---|
| Definições | Definições gerais | Configura a data e a hora, as definições de rede, as definições de proxy, os parâmetros de publicação e as definições de ponto de acesso Wi-Fi. |
| Definições de Local |
|
|
| Comunicação | Configura a porta de série Modbus, o gateway Modbus, a filtragem TCP/IP e as definições de Ethernet avançadas. Configure e crie uma rede ZigBee. | |
| Segurança | Atualize o certificado SSL e as definições da firewall. | |
| Gestão de utilizadores | Crie e edite grupos e utilizadores. | |
| Ligações | Configure ligações da documentação do URL e ficheiros. | |
| Eventos | Configure definições dos eventos e defina eventos personalizados. | |
| Gestão de páginas personalizadas | Crie e adicione páginas Web personalizadas ao Com’X. | |
| Definições do dispositivo | — | Configura a arquitetura de medição e os dados a registar e publicar. |
| Tabela de medições | — | Mostra os contadores com metadados e dados a registar. |
| Comissionamento | — |
|
| Monitorização | Dados em tempo real | Fornece leituras básicas dos dispositivos selecionados. As funções incluem um dispositivo único e vistas resumidas. |
| Dashboards | Fornece uma representação gráfica das informações do consumo de energia adicionadas ao longo do tempo relativas aos dispositivos ativados para registo de dados e fornece informações sobre as tendências de outras propriedades elétricas. | |
| Controlo | Reiniciações do dispositivo | Permite a execução das reiniciações definidas para o dispositivo e mostra a data e hora a que cada função de reiniciação foi efetuada. |
| Definir hora do dispositivo | As reiniciações da data e hora só são mostradas se forem suportadas pelo dispositivo. | |
| Diagnóstico | Estatísticas | Mostra os dados de diagnóstico utilizados para detetar os problemas de rede. |
| Ler registos do dispositivo | Permite aos utilizadores ler dados de registo a partir de dispositivos Modbus locais e remotos ligados ao Com’X. | |
| Verificação das comunicações | Testa o estado das comunicações dos dispositivos Modbus configurados no Com’X. | |
| Biblioteca personalizada | — |
|
| Manutenção | Registos |
Mostra a data, hora e descrição de:
|
| Definições do sistema |
|
|
| Eventos |
|