DOCA0098PT-08

Comunicações

Segurança Ethernet

O Com'X suporta duas redes Ethernet separadas para rede de dispositivos isolados, para dois suportes de infraestrutura separados ou para uma rede comutada.

Segurança sem fios

A sua rede sem fios Com'X pode ser protegida com WPA2 (recomendado), WPA ou WEP.

Filtragem de Modbus TCP/IP

A funcionalidade de filtragem Modbus TCP/IP controla quais os endereços IP que podem comunicar com o Com'X e os seus dispositivos a jusante utilizando o Modbus TCP/IP.

Minimizar o número de endereços IP que podem aceder ao dispositivo reduz a probabilidade de invasões não autorizadas.

Esta funcionalidade está desativada por predefinição. Quando ativada, o nível de acesso predefinido é de Leitura para todos os clientes Modbus TCP/IP que não se encontram na lista filtrada. Se definir o campo Acesso predefinido para Nenhum bloqueia todos os clientes Modbus TCP/IP que não estejam na lista filtrada.

É recomendado ativar esta funcionalidade, se a arquitetura do sistema o permitir.

** See Modbus TCP/IP Filtering
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?