DOCA0098PT-08

Recomendações de configuração de segurança

Há algumas recomendações de configuração de segurança gerais para o dispositivo.
  • Não adicione mais utilizadores além dos que necessitam de acesso e avalie as necessidades do sistema antes de conceder acesso aos utilizadores a páginas críticas, por exemplo, Gestão da firewall ou Definições do dispositivo.
  • Limite o número de endereços IP que têm acesso ao Com’X.
  • Não utilize certificados SHA1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?