DOCA0098PT-08

Ligação HTTPS

A sua ligação com o servidor Web Com'X é HTTPS por predefinição.

O Com'X possui um certificado de segurança auto assinado. Por isso, quando se liga à interface do Com'X é apresentada uma mensagem de segurança. Antes de aceitar, certifique-se de que foi estabelecida a comunicação com o Com'X.

O redirecionamento HTTPS está ativado por predefinição. É recomendado deixar esta configuração ativada para garantir as comunicações entre o PC e o Com'X.

O proxy HTTPS é suportado nas Definições > Definições gerais. O endereço de proxy e o número da porta são fornecidos pelo administrador da rede ou pode recuperar estes valores nas Opções da internet de um PC ligado à LAN.

** To install a new certificate, see Uploading a New Certificate. See Configuring Proxy Settings
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?