DOCA0098PT-08

Manutenção

O acesso em tempo real aos registos de manutenção permite-lhe verificar acessos negados excessivamente, atualizações de firmware inesperadas ou restaurar a cópia de segurança não planeada.

Cópia de segurança de configuração

A cópia de segurança de configuração permite a recuperação das definições do Com'X e do dispositivo.

Firmware

Os utilizadores só podem instalar firmware assinado pela Schneider Electric.

** See Logs. See Save the Configuration and Restore the Configuration See Upgrade Firmware
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?