DOCA0098PT-08

Exportar dados com segurança

Utilizar um protocolo seguro ao publicar registos de dados pode ajudar a evitar a interceção e corrupção dos registos de dados.

As opções de publicação segura incluem: 

  • HTTPS ao publicar dados como um ficheiro .csv ou publicar para Energy Operation.
  • SMTP com modo de segurança da ligação para TLS/SSL ou STARTTLS ao publicar um ficheiro .csv por SMTP. O modo predefinido é Nenhum.
  • DSP (uma plataforma alojada Schneider Electric)

A plataforma de destino não está configurada por predefinição. Se estiver a publicar numa localização diferente de DSP, tem de configurar o protocolo em Definições > Definições gerais > Publicação e, em seguida, Definições de e-mail se utilizar SMTP.

** See Define the Transfer Protocol and Configuring the SMTP Server.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?