DOCA0098PT-08

Definições do grupo

Existem dois grupos de utilizador predefinidos: administrador e convidado. Pode criar grupos adicionais, por exemplo, Engenharia, Operações, ou Manutenção.

As permissões de grupo são:

  • Ver: um grupo tem apenas permissão de visualização para a função selecionada.
  • Modificar: um grupo tem permissões de leitura/escrita para a função selecionada. Ver também tem de estar selecionado para visualizar a função na vista da Web.

A tabela abaixo descreve as permissões de cada grupo.

Grupo Definições
administrador

Modificar para todas as funções.

Não pode modificar as permissões do grupo administrador.

convidado

Ver para funções selecionadas.

As permissões de convidado só podem ser modificadas por um administrador.

Utilizador definido O acesso predefinido para um grupo novo é visualização para todas as funções. Um administrador tem de atribuir permissões.

Interface Definições do grupo

A interface para adicionar, modificar ou eliminar um grupo é apresentada abaixo.

  1. Grupo: Lista de grupos de utilizadores

  2. Tempo limite de inatividade da sessão: Período de inatividade (em minutos) após o qual a sessão do utilizador é encerrada O intervalo permitido é de 15–240. Predefinição: 15

  3. Árvore do menu de funções: Lista das funções do Com’X para as quais pode definir permissões

  4. Permissões: Determina o nível de acesso dos utilizadores a cada função: modificar, ver ou nenhuma

** (see Creating a Group).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?