DOCA0098PT-08

Ligação Digital Service Platform

**
Para publicar em DSP, deve ativar os Schneider Electric Serviços em Definições > Definições gerais > Serviços Schneider Electric.

Cada estado de ligação a Digital Service Platform é confirmado com uma marca de verificação verde quando ativado ou a cinzento quando está desativado: Uma marca de verificação vermelha indica um problema com o estado de ligação específico. Seguem-se os três estados de ligação:

Iniciar - agente DSP iniciado.

Autenticar - ligação DSP autenticada.

Ligar - ligação DSP concluída e o dispositivo foi identificado na plataforma remota.

NOTA: Alterações de estado dos Serviços Schneider Electric dos registos de manutenção.

Ao utilizar a ligação DSP, as atualizações do firmware são automaticamente iniciadas. É recomendado atualizar o firmware se quiser utilizar a plataforma DSP através de uma ligação GPRS mais lenta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?