DOCA0098PT-08

Diagnóstico de avarias do dispositivo de medição

Há dicas para a resolução de problemas dos dispositivos de medição
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Diagnóstico de avarias da entrada digital

A tabela abaixo descreve como resolver problemas das entradas digitais.

Problema Solução possível
Não são recebidos impulsos. O LED da entrada digital não está a piscar. Ligue os terminais de entrada entre o terminal e a fonte de alimentação de 12 V com um pequeno bocado de cabo para confirmar se o LED está a funcionar. Se o LED da entrada se acender quando liga os terminais de entrada, o problema está provavelmente no contador e/ou nos cabos respetivos.

Verifique se o contador de saída de impulsos está ligado a um terminal da entrada digital e à fonte de alimentação de 12 V.

Consulte o Guia de instalação para consultar os diagramas da cablagem.

Verifique se o dispositivo de saída de impulsos está a funcionar.
Não são recebidos impulsos. O LED da entrada digital está a piscar. Verifique o número da entrada digital a que o contador de impulsos está ligado.

Diagnóstico de avarias da entrada analógica

A tabela abaixo descreve como resolver problemas das entradas analógicas.

Problema Solução possível
Não é possível ler nenhum valor analógico.

Verifique se o sensor da saída analógica está ligado aos terminais corretos.

Consulte o Guia de instalação para consultar os diagramas da cablagem.

Na página Web de configuração, verifique se o número da entrada analógica está definido para o tipo de sensor correto: RTD, 0–10 V ou 4–20 mA.

Possíveis erros de registo

A tabela abaixo lista os possíveis erros de registo no registo de dados.

Código de erro Definição Resultado
19 Houve um erro de comunicação (por exemplo, CRC, protocolo ou exceção). O registo continua ativado salvo se o último intervalo tiver sido perdido.
25 O tempo limite expirou aquando do envio de um pedido sem a receção de uma resposta correspondente no tempo permitido. O registo continua ativado salvo se o último intervalo tiver sido perdido.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?