Resolução de problemas do dispositivo Modbus
PERIGO |
|---|
|
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO,
EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
A tabela abaixo descreve como resolver problemas dos dispositivos Modbus.
| Problema | Solução possível |
|---|---|
| Não é possível detetar nenhum dispositivo Modbus na linha série do Com’X. |
|
| Alguns dispositivos Modbus não aparecem na linha de série do Com’X. | Verifique os endereços de Modbus dos dispositivos que não aparecem. |
| Verifique se existem dois dispositivos com o mesmo ID de subordinado. | |
| verifique se as definições dos dispositivos que não aparecem coincidem com as definições de série do Modbus do Com’X (Velocidade de transmissão, Paridade e Número de bits de paragem). | |
| Verifique se as ligações dos cabos dos dispositivos em falta estão corretas. | |
| Verifique se o intervalo de deteção é suficientemente grande. As definições de fábrica vão de 1 a 10. | |
| Verifique se os cabos dos dispositivos em falta são os corretos. | |
|
Não é possível detetar nenhum dispositivo Modbus a jusante de um gateway. |
Utilize a função Diagnóstico/Ler registos do dispositivo do EGX para determinar se o problema está entre o dispositivo Modbus e o EGX ou entre o Com’X e o EGX. Se o problema estiver entre
A combinação (Paridade = nenhuma e Número de bits de paragem = 1) das definições da porta não é suportada pelo EGX. Mude para outra combinação. |
PERIGO