DOCA0098PT-08

Resolução de problemas do Com'X

**3 xrefs in this topic
acesso com'x: siga o procedimento Iniciar a sessão pela primeira vez, siga o procedimento para Reiniciações.

Acesso ao Com’X

Problema Solução possível
Não é possível iniciar a sessão através da rede local do cliente. Inicie sessão no Com’X. Verifique o endereço IP.
Perdeu a palavra-passe Siga o procedimento para repor a palavra-passe.

Páginas Web

Problema Solução possível
As páginas Web não aparecem corretamente. Verifique a resolução do ecrã do seu portátil. Tem de estar definida para, pelo menos, 1280x1024.
No Internet Explorer, verifique se a caixa Visualizar sites da intranet na Vista de Compatibilidade está desativada selecionando Ver compatibilidade das definições no separador Ferramentas do Internet Explorer.
Apague o histórico de navegação.

Seleção Digital Service Platform

Problema Questões a colocar Solução possível
Problema de autenticação

O Com'X estava ligado ao DSP antes do problema?

Trata-se de um Com'X duplicado ou o Com'X sofreu uma reposição de fábrica?

Se sim, restaure a configuração no Com'X.

Se sim, contacte os Serviços Schneider Electric.

Não foi possível ligar a Digital Service Platform depois de configurar o proxy.

N/D

Desative e ative os Serviços Schneider Electric.

Não foi possível definir a data/hora no Com'X.

O Com'X está ligado ao Digital Service Platform ?

Se sim, aguarde até que a data e hora sejam sincronizadas e apresentadas.

falha de publicação com Eth/wifi: ver Definições de proxy.

Publicação de dados

Problema Solução possível
A publicação na plataforma não foi bem sucedida.

  • Verifique a palavra-passe e o nome de utilizador da plataforma.
  • Verifique a data e hora do Com’X.

A publicação na plataforma com a Ethernet ou Wi-Fi não foi bem sucedida. Verifique se está implementada uma proxy na rede.
O Com’X liga-se ao servidor FTP, mas não consegue entregar o ficheiro de dados. Verifique se a sua conta de FTP tem permissão para mudar o nome de um ficheiro no servidor FTP.

Atualização do firmware

Problema Solução possível
O firmware não é atualizado quando é gerido através da pen de memória USB ligada ao painel frontal. Apague o ficheiro DNxxxxxxxxxxxxx-xxx (em que xxxxxxxxxxxxx-xxx  é  o número de série do Com’X) registado no diretório raiz da pen de memória USB.

Eventos

Problema Solução possível
EcoStruxure™ Facility Expert não está a receber eventos do Com’X.

  • Verifique se os Serviços Schneider Electric estão ativados.
  • Verifique se os eventos gerados estão a incrementar em Manutenção > Eventos.
  • Verifique o Último estado de entrega em Manutenção > Eventos.
  • Verifique o estado das comunicações de cada dispositivo em Diagnóstico > Verificação das comunicações.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?