DOCA0098PT-08

Acesso através da porta Ethernet com o Windows

Aceda à interface do utilizador do Com’X para o arranque inicial utilizando Windows 10.

A configuração predefinida para a porta Ethernet 2 do Com’X é o servidor DHCP  .

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO
conflito de endereços de IP
Não ligue uma porta Ethernet do Com'X a uma rede local se estiver configurada para um servidor  DHCP.
A não observância destas instruções pode provocar deficiências de comunicações.
  1. Desligue o computador local de todas as redes.
  2. Ligue um cabo Ethernet do computador local à porta 2 da Ethernet do Com’X.
  3. No computador local, abra o Explorador do Windows e clique em Rede.

    O Com’X aparece na lista de dispositivos.

  4. Clique duas vezes em Com’X. A página de início de sessão abre-se automaticamente no browser Web predefinido.
    NOTA: HTTPS está ativado por predefinição na configuração do Com'X. O Com'X possui um certificado de segurança assinado automaticamente. Por isso, quando se liga à interface do servidor de energia, é apresentada uma mensagem de segurança. Antes de aceitar, certifique-se de que foi estabelecida a comunicação com o servidor de energia.
  5. Escreva o nome de utilizador (predefinição: admin) e a palavra-passe (predefinição: admin).
    NOTA: Tanto o nome de utilizador como a palavra-passe são sensíveis às maiúsculas e minúsculas.
  6. Clique em OK.
    Consulte o Diagnóstico de avarias se Com'X não for apresentado.
    Para instalar um novo certificado, consulte Servidor web local.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?