DOCA0098PT-08

Acesso através da porta Ethernet com outros sistemas operativos

Aceda à interface do utilizador do Com’X para a configuração inicial utilizando um sistema operativo diferente de Windows.

A configuração predefinida para a porta Ethernet 2 do Com’X é o servidor DHCP .

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO
conflito de endereços de IP
Não ligue uma porta Ethernet do Com'X a uma rede de local se estiver configurada para um servidor DHCP.
A não observância destas instruções pode provocar deficiências de comunicações.
  1. Desligue o computador local de todas as redes.
  2. Ligue um cabo Ethernet do computador local à porta 2 da Ethernet do Com’X.
  3. Abra o browser.
  4. Escreva [10.25.1.1] no campo do endereço e prima Enter.
    NOTA: HTTPS está ativado por predefinição na configuração do Com'X. O Com'X possui um certificado de segurança assinado automaticamente. Por isso, quando se liga à interface do Com'X é apresentada uma mensagem de segurança. Antes de aceitar, certifique-se de que foi estabelecida a comunicação com o Com'X.
  5. Escreva o nome de utilizador (predefinição: admin) e a palavra-passe (predefinição: admin).
    NOTA: Tanto o nome de utilizador como a palavra-passe são sensíveis às maiúsculas e minúsculas.
  6. Clique em OK.
    To install a new certificate, see Local Web Server
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?