Acesso através do modo de ponto de acesso Wi-Fi com Windows
PERIGO |
|---|
|
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO
ELÉTRICO
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
| AVISO |
|---|
|
Operação não adequada ao equipamento
Não feche a porta de um bastidor metálico enquanto
estiver a utilizar a pen USB Wi-Fi.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Ligue a pen USB Wi-Fi a uma porta USB do servidor de energia.
- Prima o botão Wi-Fi no servidor
de energia.
O LED do botão Wi-Fi pisca com luz verde.
- No computador local, ligue-se à rede sem fios do servidor de energia utilizando a janela de Configuração da Rede Sem Fios do Windows.
- No computador local, abra o Explorador do Windows e clique em Rede. O servidor de energia aparece na lista de dispositivos.
- Clique duas vezes no servidor de energia e a página
de início de sessão abre-se automaticamente no browser predefinido.
HTTPS está ativado por predefinição na configuração do servidor de energia. O servidor de energia tem um certificado de segurança assinado automaticamente. Por isso, quando se liga à interface do servidor de energia, é apresentada uma mensagem de segurança. Antes de aceitar, certifique-se de que foi estabelecida a comunicação com o servidor de energia.
- Escreva o nome de utilizador (predefinição: admin) e a palavra-passe (predefinição: admin).
Tanto o nome de utilizador como a palavra-passe são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas.
- Clique em Ok.Refer to Troubleshooting if the Com’X 510 does not appear. To install a new certificate, see Local Web Server.
PERIGO