DOCA0098PT-08

Ativar o ponto de acesso Wi-Fi

Pode configurar a pen USB Wi-Fi como meio de comunicação temporário durante a fase de comissionamento.
  1. Clique em Definições > Definições gerais > Definições do ponto de acesso Wi-Fi.
  2. Clique em Sim para Ativar um ponto de acesso Wi-Fi.
  3. Selecione a duração na lista pendente Duração da sessão (Predefinição: 1 hora).
  4. Clique em Guardar alterações.

    Se alterar a Duração da sessão durante uma sessão de ponto de acesso Wi-Fi, a alteração terá efeito na sessão seguinte.

    Esta definição só ativa o modo de ponto de acesso. Para iniciar a sessão do modo de ponto de acesso Wi-Fi, prima o botão Wi-Fi localizado junto da porta USB na parte frontal. O LED do botão Wi-Fi pisca com luz verde.

    see Accessing Through Wi-Fi Access Point Mode
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?