DOCA0098PT-08

Configurar as definições de acesso com o cartão SIM-EBXA-GPRS

Só pode utilizar o SIM EBXA GPRS para publicar dados se estiver a exportar dados para a Digital Service Platform.
This is a poorly formed task and should be rewritten when project/time allows.

O SIM está incorporado no modem GPRS. As definições de acesso deste modem GPRS são definidas pelo Com’X.

Tem de selecionar a referência EBXA-GPRS-SIM para este modem GPRS.

NOTA: É recomendado utilizar um router móvel externo em vez de EBXA-GPRS-SIM. Consulte Definições GPRS/3G para ver uma lista de modems 3G externos recomendados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?