DOCA0098PT-08

Configuring Advanced Ethernet Settings

Pode personalizar as definições de rede do seu ambiente específico ao configurar as definições de Ethernet avançadas.
AVISO
Desempenho deficiente da rede
As Definições de Ethernet avançadas só devem ser modificadas por técnicos qualificados. Essas modificações só devem ser efetuadas depois de ter lido e entendido as informações referentes às Definições de Ethernet avançadas.
A não observância destas instruções pode prejudicar o desempenho da rede.
  1. Clique em Definições > Definições > definições de Ethernet avançadas.
  2. Introduza o Time to Live.
  3. TCP  Keep Alive está ativado por predefinição.
    • introduzir o tempo de Keepalive ou
    • clicar em Não para desativar TCP  Keep Alive.
  4. Clique em Guardar alterações.

    Para voltar aos valores predefinidos, clique em Predefinições.

** ver as Definições de Ethernet avançadas
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?