Configurar o gateway Modbus
| AVISO |
|---|
|
Desempenho deficiente da rede
As definições do Gateway Modbus só devem
ser modificadas por técnicos qualificados. Essas modificações
só devem ser efetuadas depois de lidas e entendidas as informações
referentes às definições do Gateway Modbus.
A não observância destas instruções
pode prejudicar o desempenho da rede.
|
- Clique em .
- Selecione o Modo de transmissão, Extensão do intervalo de silêncio e Atraso entre pacotes para a porta de série.
- Selecione Sim ou Não para Ativar tempo de inatividade da ligação do servidor, Ativar Modbus TCP/IP Proxy, e Ativar difusões do Modbus série no servidor TCP/IP.
- Introduza um Tempo de inatividade da ligação do servidor em segundos, se estiver ativado.
- Selecione os valores adequados de cliente TCP/IP para Tempo da ligação de cliente excedido e Tempo da mensagem de cliente excedido.
- Clique em Guardar alterações.