DOCA0098PT-08

Configurar as definições da porta série Modbus

Pode configurar as definições da porta Modbus série no seu Com'X.
AVISO
Desempenho deficiente da rede
As definições do Gateway Modbus só devem ser modificadas por técnicos qualificados. Essas modificações só devem ser efetuadas depois de lidas e entendidas as informações referentes às definições do Gateway Modbus.
A não observância destas instruções pode prejudicar o desempenho da rede.
  1. Clique em Definições > Comunicação > Modbus série.
  2. Selecione o valor requerido na lista pendente Velocidade de transmissão.
  3. Selecione o valor requerido na lista pendente Paridade.
  4. Selecione o valor requerido na lista pendente Número de bits de paragem.
  5. Selecione o valor requerido na lista pendente Tempo excedido.
  6. Selecione Sim no campo Resistência de terminação se o barramento tiver uma terminação no fim.
  7. Selecione Sim no campo Polarização da linha de série se não houver nenhum outro dispositivo na linha que forneça polarização.
  8. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?