DOCA0098PT-08

Configurar as definições de proxy

**need 210 topic, or delete graphic
Pode configurar as definições de proxy da Internet, se necessário.
O endereço de proxy e o número da porta são fornecidos pelo administrador da rede ou pode recuperar estes valores nas Opções da internet de um PC ligado à LAN.
  1. Clique em Definições > Definições gerais > Definições de proxy.
  2. Selecione o campo Definições de proxy HTTP ou Definições de proxy HTTPS.
  3. Selecione a caixa de verificação Ativar suporte de proxy HTTP.
  4. Escreva o endereço e a porta de proxy nos campos Endereço de proxy e Porta de proxy.
  5. Se for necessária uma autenticação de proxy, selecione Sim para É necessário autenticar o proxy e introduza o ID de início de sessão e a palavra-passe para o proxy.
  6. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?