Criar uma rede ZigBee pela primeira vez
Para obter informações, consulte a folha de instruções do Zigbee. Utilize este procedimento quando nunca tiver sido criada anteriormente uma rede ZigBee para o Com’X.
| AVISO |
|---|
|
OPERAÇÃO NÃO ADEQUADA AO EQUIPAMENTO
Não monte a pen ZigBee no armário ou painel
ao utilizar a definição de transmissão a potência
elevada.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Desligue o Com'X.
- Encaixe a pen ZigBee numa das portas USB no Com’X ou ligue-a ao Com’X através de um cabo de extensão USB.
- Ligue o Com’X e espere que o LED de alimentação
fique verde.NOTA: O firmware da pen ZigBee é implementado com o firmware do Com’X. O Com’X atualiza automaticamente o firmware se houver uma versão mais recente disponível.
- Inicie sessão no Com'X e selecione .
É exibido o ecrã Definições ZigBee.
- No campo Ativar ZigBee, selecione Sim.
- (Opcional) No campo Canal, selecione um canal ZigBee. Se deixar a definição como --, o Com’X analisa todos os canais disponíveis e seleciona automaticamente um canal para a rede ZigBee. O canal com o sinal mais forte é o selecionado normalmente.
- No campo Potência de transmissão, selecione uma das seguintes opções:
- Potência padrão: Selecione esta opção quando a pen ZigBee e todos os dispositivos ZigBee estão no mesmo painel ou armário.
- Potência elevada: Selecione esta opção quando a pen ZigBee estiver ligada ao Com’X com um cabo de extensão USB. É-lhe solicitado que confirme que a pen ZigBee está fora do painel ou armário. Clique em OK para confirmar.
- Clique em Guardar alterações.
A configuração demora cerca de 60 segundos. Quando a rede inicia, o Estado Zigbee mostra que a rede está pronta a ser utilizada e o LED da pen ZigBee pisca a verde.
Agora pode utilizar a função de deteção ZigBee para ligar dispositivos à rede.