DOCA0098PT-08

Selecionar uma configuração de rede

Selecione a configuração de rede apropriada para o seu sistema.
  1. Clique em Definições > Definições gerais > Definições de rede.
  2. Selecione a configuração de rede na lista pendente Selecionar a configuração da sua rede.
  3. Se necessário, introduza os parâmetros para cada interface de ligação apresentada. Consulte as secções correspondentes.
  4. Clique em Guardar alterações.
  5. Aguarde que o Com’X se reinicie.

    Quando a reinicialização estiver concluída, a luz do LED indicador de funcionamento passa a verde.

** Configurar as portas Ethernet, Definições de GPRS e Configurar uma rede Wi-Fi (ver Casos em que é efetuado o reinício)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?