DOCA0098PT-08

Configurar um endereço fixo como um cliente DHCP

Pode configurar o Com’X para obter um endereço DHCP fixo quando é um cliente DHCP.

Pode configurar o Com’X para que o endereço IPv4 seja definido automaticamente com a instalação do servidor DHCP. É possível que o administrador de TI do local tenha de configurar o servidor DHCP para atribuir sistematicamente o mesmo endereço IPv4 ao Com’X.

  1. Indique ao gestor de TI local o endereço MAC da porta 1 Ethernet do Com’X.

    Pode encontrar o endereço na etiqueta existente no painel frontal do dispositivo ou na página Acerca de.

  2. Peça ao gestor de TI um endereço IPv4 fixo para que seja sempre atribuído o mesmo endereço IP ao Com’X.

    O endereço IP deve ser fornecido pelo gestor de TI.

  3. Anote o endereço IPv4:
    • na etiqueta fornecida com o Com’X. Esta folha pode ser verificada no interior da tampa.

  4. Verifique se o gestor de IT adicionou o Com’X ao servidor DHCP.

Também pode iniciar a sessão introduzindo o endereço IP fornecido pelo gestor de TI na barra de endereços do browser.

A figura abaixo mostra o endereço MAC na etiqueta do Com’X:

** (See Selecting a Network Configuration.)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?