DOCA0098PT-08

Parar e reiniciar uma rede ZigBee

Utilize este procedimento para parar e reiniciar uma rede ZigBee para que possa alterar as definições de rede ou realizar manutenção.
  1. Inicie sessão no Com'X e selecione Definições > Comunicação > Definições ZigBee.

    O ecrã Definições ZigBee é exibido.

  2. No campo Ativar ZigBee, selecione Não e clique em Guardar alterações.

    O estado do ZigBee indica que nenhuma rede está definida. Agora pode realizar a manutenção ou alterar as definições de rede.

  3. No campo Ativar ZigBee, selecione Sim.
  4. No campo Criar nova rede ZigBee, deixe o valor como Não.
  5. No campo Potência de transmissão, selecione uma das seguintes opções:
    • Potência padrão: Selecione esta opção quando a pen ZigBee e todos os dispositivos ZigBee estão no mesmo painel ou armário.
    • Potência elevada: Selecione esta opção quando a pen ZigBee estiver ligada ao Com’X com um cabo de extensão USB. É-lhe solicitado que confirme que a pen ZigBee está fora do painel ou armário. Clique em OK para confirmar.
  6. Clique em Guardar alterações.

    A configuração demora alguns segundos. Quando a rede inicia, o Estado Zigbee mostra que a rede está pronta a ser utilizada e o LED da pen ZigBee pisca a verde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?